This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:LDO 作为负载开关

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674968/tps7a90-ldo-as-a-load-switch

器件型号:TPS7A90

您好!

我的应用具有一个需要调节电压以实现精确测量的传感器、还需要低功耗、因此在不使用传感器时需要关闭传感器。 我已经看到 LDO 的 Iq 和 I SHUTDOWN 较低。 我也可以将其用作负载开关吗?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    是的、这应该起作用。

    您计划使用哪种传感器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    我计划使用来自 Maxbotix 的传感器。 www.maxbotix.com/.../MB7334.htm。

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    这应该起作用。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    您是否打算将 TPS7A90用作 LDO 或负载开关? 从您的陈述中可以看到、您打算将 TPS7A90用作 LDO 来调节输出电压、而您只需在应用中启用/禁用 LDO 即可。 负载开关是不同类型的应用程序(您可以在此处阅读有关负载开关的更多信息: www.ti.com/.../slva652.pdf )。 您是否需要负载开关或 LDO 的使能功能是否足以满足您的应用要求?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的支持。 泄漏电流(2.3)不是问题、因为 TPS7A90也具有低 Q、关断和接地电流。 我需要检查压摆率(2.4)和断电率(2.5)。 除此之外、还有其他问题吗?

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    只要 VOUT 设置为高于 VIN、LDO 就会作为开关运行。 TPS7A90是一个不错的选择、我认为您也可以查看 TPS7A35。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 Vout 设置为高于 Vin、LDO 将无法正常工作? 要关闭 LDO、我可以直接使用 EN 引脚吗?

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我认为"负载开关"一词有点混淆。 Prudhvi 具有一个传感器、他希望通过施加电源电压来打开该传感器。 他希望通过降低该电源电压来关闭传感器。 这就是他想要使用具有输出使能功能的稳压器的原因。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我现在对是否使用它有点困惑:(.

    MU 要求:
    我需要我的传感器来获得稳定的电压。
    我需要使用 GPIO 引脚将其关闭
    我需要该器件在关闭时消耗更少的功率


    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    我没有发现任何问题。 我给你一个"去"。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    感谢您确认将 TPS7A90用作 LDO 而不是负载开关。  您可以使用 GPIO 驱动 TPS7A90的 EN 引脚。  当 Ven 为逻辑高电平时、LDO 将调节传感器的电压。  当 Ven 为逻辑低电平时、TPS7A90通常消耗0.1uA (最大15uA)的电流、输出电源轨将通过250欧姆的有源放电电阻进行放电。

    非常尊重、

    Ryan