This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8557IEVM:LED 未亮起。 帮助?

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699177/lp8557ievm-leds-not-turning-on-help

器件型号:LP8557IEVM
主题中讨论的其他器件:LP8557

您好!

我刚刚收到了 LP8557套件、在按照简单的指示操作后、LED 未亮起。 VBOOST 仅为7V、每个灯串有9个 LED。

我确实注意到、当我将电流标度更改为18mA 并进行回读时、它仍然显示默认值25mA (111)。

有人有想法吗?

LP8557芯片标记为 P41

谢谢、

李戴维斯

高级硬件工程师、

Persistent Systems LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这个器件的工程师支持本周即将推出、请预计下周一或星期二将收到响应。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    i2c 通信似乎无法正常工作、我们需要先解决此问题。 在 GUI 底部、您应该会看到一些有关软件版本和 USB 固件版本的信息、您在屏幕上看到了什么?

    尝试使用右下角的手动控制并读回寄存器10、它应该是07。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了潜在的 I2C 通信问题外、某些设置只能在未选中"启用背光"时进行修改;"电流标度"和"亮度模式"是这些设置中的两个。 当然、您可以使用[Readback All]按钮确保正确修改设置。

    如果没有外部 PWM 信号、您可以按照以下步骤 在上电后打开 LED。

    1.单击[Readback All](回读全部)按钮,确保“Enable backlight”(启用背光)未选中。
    2.从“亮度模式”组合框中选择“亮度高/低调节器”。
    选中"启用背光"框。
    4.使用"Brightness Addr 03 and 04"中的滑块或键调节亮度

    LED 应根据您设置的亮度打开基座。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够按照我在上一篇文章中提到的说明打开 LED? 我仍然不确定您是否存在 i2c 通信问题、因为您没有返回到系统上运行的软件和固件版本。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    如果您没有其他问题、我将关闭此问题。

    此致
    H L