This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:SW 引脚的额定电流

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188226/lp5860-current-rating-of-sw-pin

器件型号:LP5860

大家好、

我的客户一直在使用 LP5860进行设计。

我们是否具有 SW 引脚的额定电流? 因为数据表上只有 CS 引脚的电流额定值。

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto 您好!

    电流阱可生成高达50mA 的电流、每个 SW 连接到18 CS、因此 SW 能够处理高达18*50mA 的电流。

    我没有 SW 引脚额定电流的确切数量、但只需处理器件即可正常运行。

     

    此致、

    Ives