This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:确认 ISYS 问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675341/bq24259-confirm-isys-problem

器件型号:BQ24259

尊敬的 TI 先生

BQ24259 Isys 显示3.5A。   剂量是指 BATFET Q4?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    ISYS 是 降压转换器(Q2、Q3和电感器)的最大输出电流(流向系统和电池)。  IBAT 放电(5.5A) 是电池输出的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    IBAT 5.5A 意味着 Q4?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Q4是 BATFET、电池充电电流流入电池、放电电流从电池流出/流出 SYS。