This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165EVM-283:Windows 10未连接到 USB 适配器

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699578/tps61165evm-283-windows-10-not-connecting-to-usb-adpater

器件型号:TPS61165EVM-283

大家好、

我刚刚收到了 TPS61165EVM-283评估模块。 我安装了驱动程序、然后插入 USB 适配器、然后将其连接到 TPS561165演示板。

软件可以运行、但显示未连接到 USB 适配器。

我使用的是 Windows 10。

任何人都有解决方案。

谢谢、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    支持此器件的工程师本周外出、他将在下周一回复您的问题。 谢谢!

    - Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    USB-TO-ANY 适配   器的驱动程序将适配器实例化为 HID (人机接口设备)、无需特殊驱动程序;因此它应该可以与 Windows 10配合使用、并且我已经验证了适配器可以在 Windows 10下实例化。

    我怀疑 软件有问题。 在用户指南中、它确实提到了

    "光盘中的软件在 Windows 7操作系统上可能无法正常工作。 您可以从 TI 网站安装与 Windows 7兼容的更新版本。 转至 URL:(SLVC422A)"

    尝试从 URL 下载软件并再次测试。 我已经通过 URL 测试了软件、没有 抱怨未连接到适配器。

    此致

    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您是否能够从 Web 运行 GUI? 您的问题是否已解决?

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    如果您没有其他问题、我将关闭此问题。

    此致
    H L