This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:这些位是什么意思?

Guru**** 2924320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675451/bq78350-r1-what-do-theses-bits-mean

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我想知道、我可以使用该寄存器中的这些位控制什么:

CEDV 监测配置

SoC 标志配置

您能否更详细地了解一下这些位是关于什么?

FCCLEARRSOC、FDSETRSOC、TCSETVCT、FCSETVCT、TCCLEARRSOC、 TCSETRSOC、TDCLEARRSOC 和 TDSETRSOC

VFLT_EN、FIXED_EDV0、EDV_CMP、EDV_EXT_CELL、CSYNC、 CCT  

我阅读了《技术参考》、但我可以弄清楚这些位的用途是什么?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    这是一个复杂的器件、技术参考可能会有错误、但这是最好的描述。 如果您进行搜索、E2E 可能还会提供补充信息、但您最喜欢的搜索引擎也可能提供见解。 您需要阅读并学习技术参考手册。

    CEDV 监测配置请参阅表9-3下的位定义。 此外、在函数说明中搜索位名称。 如果文档有用、请使用文本搜索。

    SoC 标志配置请参阅表5-1下的位定义。 如果您有疑问、请使用文本搜索查找依赖项。

    通常、这些位中的大多数位控制如何设置电池状态标志。 您可能还想学习 sbs-forum.org/.../sbdat110.pdf

    FCCLEARRSOC、FDSETRSOC、TCSETVCT、FCSETVCT、TCCLEARRSOC、 TCSETRSOC、TDCLEARRSOC 和 TDSETRSOC 通读第5.4节

    VFLT_EN:对于脉冲负载、请参阅9.1.7
    FIXED_EDV0:请参阅9.1.8、以不补偿 EDV0。 该电压就是终点
    EDV_CMP:请参阅9.1.8测量仪表设置时使用 CEDV、您需要加载正确的 CEDV 参数。
    EDV_EXT_CELL:查看9.1.8可让您确定是要使用最小电芯电压还是平均电芯电压进行监测。
    CSYNC:见5.3。 如果您正在充电至满、则电量已满、这就是您的容量。
    CCT:见17.25