This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:缺少二极管2-SWITCHFORTOURO 转换器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703960/ucc27714-missing-diode-2-switchforward-converter

器件型号:UCC27714

参考第23页-

'图49中的电路显示了由 UCC27714驱动的双晶体管正向转换器电路。 此电路要求两个输出同时为高电平或低电平。 自举电容器仅以 LO 高电平状态(HO 低电平)充电。 由于这会降低总体系统效率、在 LO 和 HO 低电平期间、需要两个额外的二极管和两个额外的晶体管来为自举电容器充电。)

问题 :(图49。 双晶体管正向转换器电路) 我看到为自举添加了两个开关、但只添加了一个二极管。  第二个添加的二极管的正确放置在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    我是一名应用工程师、为 UCC27714提供支持。 我认为"two"可能是一个错误、因为图49中的电路应该能够在无需额外修改的情况下正常工作。 它也可能是指自举二极管、但这种解释有点令人困惑、因为自举二极管通常用于半桥电路。

    回顾一下、我认为将 Rboot 拆分为两个电阻器会有所帮助:一个电阻器的典型低电阻值小于20Ω Ω、通过自举二极管为 HB 充电、另一个电阻器的电阻范围为1kΩ Ω 至10kΩ Ω、用于在不消耗大量电流的情况下激活自举钳位晶体管。 自举钳位晶体管的充电路径的时间常数可能会成为高频下的限制因素、而1kΩ Ω 至10kΩ Ω 电阻器可替换为由 LO 驱动的 P 沟道晶体管、以实现更快的钳位导通速度。

    我将在下一修订版数据表中记录更新此图的情况。

    此致、