This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:CS 节点上的 LM5032振铃

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675131/lm5032-lm5032-ringing-on-the-cs-node

器件型号:LM5032

我有一位客户正在尝试使用 LM5032生产高功率转换器。 请参阅他的评论:

我们正在开发用于紧急照明的2kW 待机功率逆变器。 主电源板包括:

一个 PFC 升压转换器、可在线为+/- 190V 总线充电。

用于在线充电时为电池充电的充电器电路(使用其中一个升压电感器)

一种逆变器、可在线路和电池供电时将+/- 190V 总线转换为120VAC。

一个交错升压电路、用于在电池供电时将电池电压转换为+/- 190。

随附的原理图显示了交错升压电路组件。

对于初始测试、仅加载了与 L7和 L9关联的组件。 (功率器件减半)。 此外、Q3替换为与 D12相同的 SIC 二极管。

为了获得3块电路板的最佳结果、我已经进行了几周的测试。

这涉及:

电流反馈电阻器 R60、R65和电容器 C40、C44的不同值。

功率 FET 和二极管的缓冲器的不同组合。

对电源进行不同的滤波。

FET 驱动器使用不同的栅极电阻器。

U10、C48、R51和 C47的电压反馈电路的不同值。

随附的图1显示了 CS1处的电流波形以及 FET 两端的电压。 这是在1800瓦负载下、并与在电池处测得的小电流纹波正确交错。

附加的照片#2显示了相同的已加载电路板、但未正确共享。

我在200瓦到3000瓦的负载条件下测试了不同的电路板。 有时、它在轻负载但不重负载下正常工作、反之亦然。 我的结论是、这是由于 CS1和 CS2处的电流反馈存在高频(120MHz)噪声。 我将其归因于开关功率器件和电感器。

我加载了一个仅包含 LM5032组件和电源的新电路板。 电流反馈电阻器 R60和 R65通过12个电阻器接地。

随附的照片#3和4显示了 CS1和 Out1处的波形。 高频振铃出现在每个输出的上升下降沿和 CS1上。 我已经尝试过不同的电源滤波、甚至用电池代替了电源直流/直流转换器、没有任何变化。

关于如何抑制 CS 引脚上的振铃的任何想法?

这通常是什么?

我觉得如果这个振铃不是很大,电路就能正常工作。

我不想发布原理图、但我可以将其连同下面引用的示波器截图一起发送给您。 如果您可以查看此信息并尝试查找问题、请告诉我。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您可以通过电子邮件向我发送原理图和示波器图吗?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、
    我会尽快发送这些信息。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist