This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:希望最大程度地减小输出电容值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188185/tlv61070a-would-like-to-minimize-output-capacitance-value

器件型号:TLV61070A

大家好、

我的客户一直在考虑将 TLV61070A 用于他们的产品、但输出电流比使用电流高得多。 他们认为可以最大限度地减小输出电容器的电容。

您能告诉我客户使用的建议电容值吗? 客户的输出电流为 mA 级。

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺 锡克,您好!  

    我们建议的有效电容器范围如下所示、请注意、考虑到直流偏置损耗、这是有效值。

    例如,如果客户仅使用1*22uF 输出电容(GRM187R61A226ME15D),则有效值约为5.5uF。  

    因此,我认为1*22uF 输出电容器也适用于客户的应用。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan - San、

    非常感谢您的快速回复。 我的客户希望减小电容器尺寸。

    是否有没有没有22uF 的解决方案? 例如4uF

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shunsuke、

    只要输出电容器的有效值大于4uF、 应用就可以了。  

    此致、

    Nathan