This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:饱和附近的奇怪行为

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703952/tps92518hv-strange-behavior-near-saturation

器件型号:TPS92518HV

请注意此波形:

上面显示的信号是 PMOS FET 到电感器的输入。 TOFF 设置为4。 探头为10X、我忘记将其设置为10X、因此左侧的刻度为/10。

其他相关设置:L = 390 μ H。 Rsense = 0.2欧姆1%。 双1uF 输出电容器已从评估板上移除。 Imax 设置为255。 二极管负载约为53.6伏、Vin 为57.5伏。 (输入电压和负载电压是我必须满足的不可协商硬规格、所有其他参数和值都是公平的。)

晶体管几乎处于饱和状态、一半的时间需要很长时间才能使输出电流达到 Imax。 另一半的时间 Imax 到达得非常快。

这种行为对我来说似乎是可恶的。

问题:

1.这种行为是否应该发生? 如果不是、是否有办法解决它?

2、平均频率仍在器件容差范围内、但背靠背脉冲的频率太高。 即使是可恶的行为、从设计角度来看、这种行为是否正常? 换言之、我是否损坏了像这样运行它的器件?

这将导致纹波高于所需值(我尝试将纹波降至50mA)、我真的希望能够将频率降至800KHz 左右。 使用该双脉冲时、纹波几乎将加倍、即使我将平均频率设置为800KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    它看起来可能是一个最短导通时间脉冲。 由于关断时间短、电流不会下降太多、因此它可以使峰值电流检测从前沿噪声或轻微振铃中重新跳闸。 如果您查看电流波形、它可能会显示原因。 此外、如果 Toff 设置为8、则频率是否仅为一个脉冲(或大约为1个脉冲)与上述频率相同? 另一个需要注意的问题是、引导电容器必须有足够的时间进行复位、对于上述信号可能是可以的、但我必须对此进行研究。 减小电流压降将在1.27的输出电流中大约为7-14mA、而不会产生太多纹波。

    如果您有用于负载的二极管或 LED、它们上的电压会随温度的变化而显著变化、因此第一次冷启动时、获得最大电流所需的时间可能比它一直在运行且过热时长。

    1) 1)我想这并不奇怪、它是一个角工作情况、电感器上的 di/dt 非常小。 理想情况下、不是、我已经看到过电源上的类似操作、双脉冲、是一些极端情况。 它将以这种方式工作、不确定我是否想要它。

    2) 2)这可能不是理想情况、但从开关频率的角度来看、平均值并不是那么高。 我会尝试8的 TOFF、看看 Fsw 是否相同、是否有单个脉冲。 或者、您必须查看电流波形、看看在1.27A 的7-14mA 电流下是什么导致它的、我不知道您是否能够这样做。

    我计算出纹波远低于该值。 如果我使用的 TOFF 为100nS、这些脉冲看起来小于该值、则输出电压为54V、L 为390uH 时、我得到14mA。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    将 TOFF 设置为8确实会去除第二个脉冲、并将单个脉冲保持在与双脉冲相同的周期内。 如果我让二极管预热并稳定在54伏附近、那么我可以将 TOFF 设置为5、而不会在大约400 KHz 的频率下看到双脉冲。 由于纹波要低得多、400KHz 应在规格范围内。 我稍后将检查它的数学原理... 您对纹波很了解。 当电压接近时、它要小得多、因此这不是问题。

    我确信这不是问题。

    但是、我又回到了开始这项研究的原因。 我将打开另一个 TT 来讨论它。