This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:升压运行期间的噪声

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187921/tlv61070a-noise-during-boost-operation

器件型号:TLV61070A

您好!  

我们计划使用 TLV61070A 升压转换器从锂离子电池(3.2V 至4.2V)生成5VDC。

我们将使用 Tlv61070aEVM 测试该器件 。

测试条件如下:

  • 输入电压:3.4伏
  • IIN:76mA
  • 输出电压:5.172伏
  • 输出电流:50mA

我们可以看到、该器件的输出和输入端都存在明显的噪声。  

在下图中、您可以看到输出电压为黄色、输入电压为蓝色。 它们都在示波器中进行交流耦合。  

您可以看到、在输出端、峰值可以达到200mV。  

您能否建议添加哪些滤波器或电容器来降低输入和输出端的这些噪声?  

谢谢、

Leo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    大输出电压尖峰似乎是由噪声引起的、而不是纹波。

    您如何测量输出电压纹波? 最好使用如下所示的最小振铃、以避免高频噪声的影响。  

    此外、我注意到输入电压不是很稳定、这也可能会影响输出电压纹波、您可以尝试添加一个大输入电容器。

    此致、

    Nathan