This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:UCC28610电流限制。

Guru**** 2390680 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679886/ucc28610-ucc28610-current-limit

器件型号:UCC28610

大家好、

客户正在使用 UCC28610、并计划为其新项目更改其当前限制设置、因为新项目需要更多的功率预算。
它们将 Rcl 从82k Ω 更改为68k Ω。
到目前为止、他们希望确保以下内容。

-考虑到与电流限制和 UCC28610本身相关的外部组件的部件间差异,他们应该如何设计功率限制。
-请澄清任何重新启用条件、例如过流、过压、欠压、过热等
-您能不能在 Rcl=68k 欧姆时修改 UCC28610的计算表。

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Etsunji、您好!

    您能否为客户的设计提供更多信息?
    Vin、Vo、IO 等。
    它将帮助我获得更多信息以帮助您的客户

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Etsunji、您好!

    由于在这里没有收到您的回复、我将关闭该主题。
    感谢您的到来。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可能需要在离线模式下进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将向您发送一条消息并关闭这里的主题。

    此致

    Kevin