This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:短路保护

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675288/tps7a45-short-protection

器件型号:TPS7A45

你(们)好

我的蛋奶冻有问题。

当 TPS7A4501 (可调节)的输出短接至 GND 时、是否有有关输出电压行为、波形等的数据?

我还希望在 SHDN 引脚连接到 VIN 时提供数据。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T:

    如果输出电压短接至 GND、则输出电压当然为0V。

    查看数据表的图20、了解最大输出电流如何依赖于输入和输出之间的差分电压。

    当电流限制激活时、稳压器不再处于稳压状态、输出电压会下降、以降低输出电流。 它取决于负载输出电压下降的程度。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     提到的、由于 Vout 连接到 GND、只要 Vin 的电源具有比 TPS7A45更高的电流限制、我们就只需要监测 Iout。  为方便起见、此处复制了图20。

    非常尊重、

    Ryan