This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10505:LMZ10505在系统测试和/或电路板温度测试期间遇到的部件故障

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701684/lmz10505-lmz10505-part-failures-experienced-during-system-test-and-or-temperature-testing-of-board

器件型号:LMZ10505

LMZ10505用于将5V 电压调节至1.8V。

其中许多电路出现故障、稳压器内部似乎已损坏。

在几种情况下、内部似乎损坏、VIN 短接至 VOUT

在另一种情况下,似乎发生了一些情况,导致高侧 FET 始终导通----导致 VIN 与 VOUT 连接(但不进行开关)

我们在使用示波器过热测试监测输出时,已经捕获了1.8V 输出上的一些振荡证据--大约100kHz 时输出上的波纹为几百 mV

我正在尝试验证补偿网络、组件值、BOM 项目、但在尝试使电路更容差或更宽容的项目上寻找任何建议。

此外----我欢迎具有类似经验的人提供任何意见,分享他们对问题的解决办法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    电源进入 LMZ10505的调节程度如何? 如果输入电源的尖峰超过 VIN 上的最大额定电压6V、这可能会对高侧 FET 造成压力并可能导致 EOS。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5V 输入应该被很好地调节。 到目前为止、在这个大约为5V 的平均电压上观察到的噪声或纹波不超过100mV 左右。 当然、这是嵌入在具有许多导出电压的大型 PCB 中的。 我必须刷新用于5V 监控的精确测试点的存储器、并将其恢复以增强测量的可信度。 话虽如此--我不相信我们在5V 输入上有一个偏移会导致 EOS。

    我们已经对一些故障进行了 X 射线检查,寻找到目前为止尚未指出任何具体项目的被破坏的内部信息。 模块内部连接看起来是完整的--所以我们要排除诸如回流配置文件引起的组装应力等项目

    好奇----将某些设备发回进行故障分析的机制是什么?
    是否有其他人在使用此器件时遇到故障的历史记录?
    我注意到几年前的一个线程是“锁住”的--我真的可以告诉你这是怎么解决的,看看细节是否合适。

    谢谢、
    Dave S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您能否为我提供用于5V 至1.8V 转换应用的原理图和 PCB 布局? LMZ10505具有外部补偿、可能会受到噪声的影响。 如果稳压器不稳定并且处于嘈杂的环境中、则可能导致 LMZ10505运行不当。

    要将器件发送到中以获取 FA、您可以使用此 链接 访问客户退货 TI 登录页面。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy -

    这是电路原理图部分的一个剪辑...

    我将会看到我是否可以向您发布足够的布局、以便它有用。

    您通常使用哪些工具?  或者哪些格式对您有用?

    谢谢、
    Dave S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您可以直接通过 j-hua@ti.com 将原理图和 PCB 布局发送给我。 对于 PCB 布局、我更喜欢 Altium、但您也可以为 LMZM10505电路采用每层的片段。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还能包含输入电压和输出电压的波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您的电子邮件发送有关 LMZ10505的逐层布局片段。

    我还将附上一个输出噪声/振荡图--

    此致、
    Dave S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我将关闭此主题。 如果您有任何疑问、可以将其发送至我的电子邮件。

    此致、
    Jimmy