This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:UVLO 电压

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677992/tps61196-uvlo-voltage

器件型号:TPS61196

大家好、团队、

我的客户认为 UVLO 引脚电压比 VIN 引脚电压快。 没关系吗?

VIN 电压为0V。

2. UVLO 电压达到阈值电压。

施加 VIN 电压。

 

此致、

Kotaro Yamashita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系! 我不确定我是否清楚地理解你的问题。 您能否分享有关用例的更多信息? 原理图? 为什么在施加 VIN 电压之前 UVLO 引脚电压斜坡? 谢谢!

    - Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro-San、您好!
    如果您分离 VIN 和 UVLO、是否仍要通过偏转电阻器将 UVLO 连接到升压输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin-San、 Li-San、

    我最初将此问题发送给 Yamashita-San 和

     他将其发布到了 E2E 社区、而不是我。

    从现在开始、我将与您进行通信。

    我们的原型板仅接收一个电源信号

    这在这里称为 VINPUT。

    TPS61196升压输入电压、升压输入电压被提供给 LED 灯串。

    通常、VINPUT 应连接到 TPS61196 VIN 引脚和

    也连接到 UVLO 引脚。

    但问题是 VINPUT 在最大电压下会略高于30V、

    这高于 VIN 引脚的工作最大电压。

    因此、VINPUT 现在不能连接到 TPS61196 VIN 引脚

    输入电压仅通过分压电阻器连接到 TPS61196 UVLO 引脚

    原型板上。

    而不是将 VINPUT 连接到 TPS61196 VIN 引脚、

    另一个电压低于30V 的电源信号、

    此处称为 Vinput_low、它是在电路板上生成的

    VINPUT_LOW 被 LDO 稳压器连接到 TPS61196 VIN 引脚。

    这就是连接 VINPUT 的 TPS61196 UVLO 引脚变为高电平的原因

    VINPUT_LOW 连接到的 TPS61196 VIN 引脚。

    TPS61196是否接受此序列?

    此致、

    Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs 或 Madams:

    有人可以回答我的问题吗?

    在我们当前的原型板上、在上电时为 VIN 引脚供电之前、向 UVLO 引脚施加1.5V 左右的电压。

    我想知道 TPS61196是否接受这个序列。

    我之前的回复中提到了 UVLO 引脚电压在 VIN 引脚之前上升的原因。

    但是、如果我之前的重播不够、并且需要其他信息、请告知我。

    此致、

    Shinsuke Tanaka

    TPS61196

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shinsuke-San、

    我理解、我认为上电序列可以使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caryss-San:

    感谢您的澄清。

    我知道、当 VIN 引脚上的电压为0V 时、可以向 UVLO 引脚施加电压。

    此问题已结束。

    此致、

    Shinsuke Tanaka