This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS732:器件标识推测错误

Guru**** 2874170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674590/tps732-wrong-device-marking-speculation

器件型号:TPS732

我的公司被指定审查一家医疗公司 PCB。

我们发现、主要问题是 TPS73250DBVT、它有5、5V 的输入、并且在输出中有(5、5V 压降)、它应该是一个固定的5V 稳压器。

这一问题发生在所有14个 PCB 上、经过分析、每个 PCB 3个稳压器、我们没有看到这些稳压器被烧坏的任何实际原因、此外、它没有任何短路引脚。

我们设法解决了该组件可能出现错误的问题、并测试 了 TPS73201响应:

1) OUT 和"FB"之间短路= 1、2V

2) 2)测试了一些电阻分压器、它们都与 TPS73201的理论输出值相匹配。

一切都是兼容的!

我们推出了全新 的 TPS73250DBVT、一切都很顺利。

问题是、"器件标识"为 T41 (固定5、0V)。

唯一可见的差异是、作为可调电压做出响应的稳压器在其 botton "89P1"中有一个标记、因为新的固定稳压器没有任何标记。  

问题是、在使用不当的特定情况下、这些固定稳压器是否可以在可调稳压器中进行姐妹转换? 还是来自 TI 的制造错误? PCB 上仍有所有已移除的稳压器。

我们与装配公司就该问题的原因存在重大争议、我们需要 TI 的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!

    您能否提供一些有关这些器件的更多信息、这些器件本来应该是固定的、但却是可调节的? 您是否有任何批次信息应打印在这些器件附带的卷带上? T41标记是固定5V 稳压器的顶部标记、但我找不到任何对"89P1"顶部或底部标记的引用。 如果您能够帮助我们获取器件型号和卷带标签图片、我可以帮助您更好地跟踪这些器件的来源。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我拍了一些 TPS 的照片:

    顶视图:

    僵尸视图:

    并在 YouTube 上上传了视频:

    www.youtube.com/watch

    在视频中、我将使用 NR/FB 缩短输出、它的工作方式与可调 TPS 完全相同。 如果没有短路、则输出小于0、5V 输入、我认为它只是电路压降。

    原型板照片:

    压降照片:

    我正在等待装配公司发送卷带信息、我没有找到任何有关僵尸代码的信息、但我认为这是某种产品可追溯性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!

    看起来这可能是假冒器件。 我已附上一个指向我们的反假冒政策 www.ti.com/.../anti-counterfeit.html 的链接

    如果您能够获得卷带信息的图片、我将能够为您确认此信息。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的回复。

    我们仍然没有装配公司的任何回复。

    是否有任何方法可以在没有卷带信息的情况下进行确认? 您能否确认 TI 在僵尸网络上没有任何带有此标志的 TPS732? 我可以从 TI 获得有关该器件的官方报告吗? 如果需要、我可以发送样片。

    再次感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!

    有些 TPS732确实有底部标记、但底部标记并不特定于单电压版本。 为了弄清楚此器件是否应该有底部标记、我们需要卷带信息。 如果您想返回器件进行进一步分析、请访问 www.ti.com/.../customer-returns.html、了解更多信息

    此致、
    标记