This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps7b7701-Q1:电源开关模式下的器件 Ron

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674975/tps7b7701-q1-device-ron-in-power-switch-mode

器件型号:TPS7B7701-Q1

你(们)好  

 电源开关模式下的器件 Ron 是多少?

谢谢、

Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    您可以从数据表的图7中进行估算:620mV/210mA = 2.95R

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    LDO 指定 LDO 两端的压降、而不是 Ron;然而、由于压降相对于输出电流呈线性、因此可使用欧姆定律来计算 Ron。 提到的、您可以使用数据表的图7来估算 Ron。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    谢谢
    数据表(特性部分)提到、该器件可通过将 FB 连接至 GND 在"电源开关模式"下运行。 我印象中、由于它不是 LDO 模式、因此栅极将被完全驱动以实现最低的 Ron。 因此、栅极控制或栅极驱动强度 b/g/n LDO 模式和电源开关模式没有变化、对吧?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    正确、数据表中所称的"电源开关模式"与压降之间没有区别。 通过将 FB 绑定到 GND、您将强制压降。 这会为内部误差放大器供电、进而尽可能地硬驱动导通 FET。

    非常尊重、
    Ryan