请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570EVM-206 我做了一些有预见性的测量、一切都很好。 我使用一个20欧姆电阻器将 SMU 连接到 Vin、在 Vstr 上放置一个10k 电阻器、Vout_en 连接到 GND、EN 连接到 GND。 当 Vin=1V 且 Iin 约为50mA 时、Vstr 按我的预期充电至超过4V。 然后、我对效率进行了一些测量。 没有什么奇怪的事情发生了,但是当我把它配置为第一次来保证它的时候,我发现 Vstore 没有充电,只是跟在 de Vin 值之后。
我是否有可能在保证效率的同时损坏了内部组件?
谢谢