This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:VSTOR 输出电流问题

Guru**** 2590920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700502/bq25505-vstor-output-current-issue

器件型号:BQ25505

您好!

我使用的 BQ25505EVM-218的输入为1V 和120mA。

然而、充电输出 VSTOR 将电流限制在26mA。 如何增加输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否为我提供有关您正在充电的负载的信息?
    非常感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的目标输出充电负载为100mA。 我使用电子负载缓慢增大负载电流。 但 VSTOR 仅提供最大28mA 的电流 如果我增加负载、VSTOR 电压将下降。

    谢谢。
    此致、
    HL Tang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    BQ25505在不同地区运行。
    您能否确保 VSTOR 电压大于 VSTOR_CHGEN?
    当电流为28mA 时、VSTOR 电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在没有负载的情况下、VSTOR 为3.6V、当增加负载电流直到29mA 时、VSTOR 降至3.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否更改了 EVM 上的任何设置? 或者是否正在运行缺省设置?