This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:400kHz 开关频率的电阻器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188119/tps552882-resistor-for-400khz-switching-frequency

器件型号:TPS552882

大家好、

 在 Webench 中对 TPS552882进行仿真时似乎存在错误。 开关频率为198.81kHz、但 Fsw 电阻器为49.9kOhm、对应于400kHz、如下面的屏幕截图所示。  数据表的第8.2.2.2节 kΩ 频率表示、对于400kHz 开关频率、选择了1%标准电阻器49.9k Ω。 这是 Webench 中的错误吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、使用49.9k Ω 电阻器时、开关频率应为400kHz。