请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552882 大家好、
在 Webench 中对 TPS552882进行仿真时似乎存在错误。 开关频率为198.81kHz、但 Fsw 电阻器为49.9kOhm、对应于400kHz、如下面的屏幕截图所示。 数据表的第8.2.2.2节 kΩ 频率表示、对于400kHz 开关频率、选择了1%标准电阻器49.9k Ω。 这是 Webench 中的错误吗?

此致、
Danilo