This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:如何在不同的线路输入下通过 UCC2897A 保持相同的输出 OCP 电平

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP5123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675541/ucc2897a-how-to-maintain-same-output-ocp-level-with-ucc2897a-under-different-line-input

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP5123

大家好、

我的客户正在使用 UCC2897A、他们完全在系统中遵循 PMP5123设计、但在不同的线路输入条件下、他们的输出 OCP 电平不一致存在问题。  

线路输入变化时、实现线路补偿功能以保持相同输出 OCP 电平的方法是什么?  

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao Chen、

    感谢您关注 UCC2897A。 UCC2897A 具有集成的逐周期电流限制功能。 不过、这会监控初级侧电流、而不是输出电流。 对于次级侧上的相同输出功率负载、最大 Vin 与最小 Vin 时的初级侧电流较低。 逐周期电流限制功能不会为您提供一致的输出过流保护阈值、因为初级侧电流会随输入电压变化。

    您可以在次级侧实施外部过流检测电路、以便在检测到过流情况时将 FB 引脚拉至2.5V 以下。 这将导致零占空比。

    此致、
    本·洛夫