This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:1uF 飞跨电容器

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187652/lp55231-1uf-flying-capacitors

器件型号:LP55231

大家好

我的客户正在使用 LP55231SQX/NOPB 进行设计、他们有以下问题:

是否可以对飞跨电容器使用1uF 10V?

这将帮助他们减少装配体的 BOM 线。

数据表指定了至少0.24uF 的有效电容和0.47uF 的典型应用原理图。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli,ä n

    很高兴听到你的声音。 该器件可与1uF 电容器,配合使用、但最好遵循我们的建议值以实现更合适的运行,、因为电容器的值可能会影响电荷泵的电荷放电时间。

    谢谢!

    Ives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复和第一条评论。

    您能否更具体地说明使用1uF 电容器的劣势?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    我们的器件 LP55231具有电荷泵功能、较大的电容值可能会导致电荷泵的电荷放电时间延迟。

    因此、我们建议您使用建议值0.47uF 来使器件正常工作。

    谢谢!