This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:FEUL 监测计电池学习周期过程

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671520/bq27742-g1-feul-gauge-battery-learning-cycle-process

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27742EVMBQSTUDIO

你(们)好。

我们计划使用 bqstudio、bq27742evm 和 bq25898devm 来执行学习周期。 我已经阅读了学习周期程序和成功完成学习周期文档、我认为我已经了解了该过程。 在开始本周期之前、我有一些问题要问:

  1. 我知道、在周期开始前、需要更新参数 chem ID 以匹配待测试的电池。 为了在开始学习周期之前实现成功的学习周期、还需要更新哪些内容?
  2. 如何在 bqStudio 1.3.54.1中发送 enable 命令或 Reset 命令? 我是否只需单击屏幕窗口右侧"Commands"面板中的 IT_ENABLE 或 RESET 按钮?
  3. 该过程要求在分析周期内记录数据存储器和数据闪存。 我想我知道如何设置数据存储器的日志(转到“窗口”>“首选项”>“数据存储器”,输入间隔和文件名),但不知道在何处设置数据闪存日志。 您能告诉我在哪里可以找到闪存日志吗?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参考本应用手册中要设置的其他参数。
    www.ti.com/.../slua777
    2.是的,命令面板足以满足要求。 您还可以使用高级通信窗口。
    3.寄存器窗口的右上角有用于日志文件的"开始日志"按钮、而数据存储器有自动导出按钮。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx!

    BTW、寄存器日志文件是否被称为数据闪存日志文件?

    对于 chem ID、我已经对一个电池进行了几次 GPC 测试、并获得了不同的电池 ID、例如、0285三路、2076一次和0281两次。 因此、不确定应该使用哪种方法。 有什么建议吗?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    数据闪存文件日志文件不是寄存器日志文件。 您可以间歇地将数据闪存自动导出为 gg 文件(您可以设置导出的频率)。 此外、您还可以从寄存器窗口记录寄存器。

    工具返回的任何一个具有小于3% DOD 误差的 chem ID 都将起作用。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我正在执行学习周期并遵循您的所有指导原则。 除了 FC 位仍然保持清零(低电平)、其他一切似乎都正常、即使它将电荷传递到全步进。 现在、它在放松2小时的步骤中、我设置了 OCVTAKEN、清除了 RUP_DIS、清除了 VOK (QEN 始终设置)、并且 FC 始终处于低电平(清除)。 如果 FC 始终保持低电平、是否会影响学习周期结果? 我应该停止学习周期还是继续学习?

    我在充电器(bq25898DEVM)上使用 C/2充电率和4.228V 充电电压限制。

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、忘记提到更新状态仍然保持为04、因为它已经放松了3个多小时。 根据该过程、它应该是01或05、对吧? 是因为 FC 位低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很有可能。 FC (完全充电)是监测计学习 Qmax 的重要条件。 请查看您的充电终止条件并对您的收尾电流、收尾电压和充电电压进行适当调整、以便电量监测计可以看到充满电并设置 FC 标志。 如果电池的额定电压是4.2伏、请确保将其放电至3V。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx!

    那么、我应该停止它、对吧? 日志已附加以供查看。 充电器的端接电流只能设置为低至64mA。 因此、我将监测计的充电终止带电流设置为75mA (设置为85mA、但 FC 仍然很低)。 我确定电池已充满电、最高可达4.2V。

    谢谢、

    Mike

    e2e.ti.com/.../LCRegGGLog_5F00_s4_5F00_e2e.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../slua777

    尊敬的 Mike:
    我建议将锥度设置为大约100mA。 确保您的 CHG 和 DSG 电流小于收尾电流、并且 QUIT 应该是所有电流中最小的电流。 C/20或更低。 上面随附的应用手册更详细地说明了这些条件。

    我今天无法查看您的附件,因为它在这里很晚,但如果您查看该文档,它可以帮助您确定您缺少的内容。 但设置 FC 标志是绝对要求。 是否可以附加 gg 文件?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GG 文件已附加在上述上一帖子中、并遵循 slua777指南... 卷带电流为85mA 或75mA (仪表侧)> 64mA (充电器侧)。 它应该起作用... Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    您的 Jeita 充电电压 bw 10-45 deg C 为4350mV。 您的锥形电压设置为100。 因此、除非电池电压达到4250mV、否则 FC 将不会设置。

    将所有 JEITA 充电电压更改为4200

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 onyx! 我会尝试这个。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    什么是重新启动程序? 我不知道为什么、但在我将 Jeita 更改为4200mV 后、更新状态已更改为06、Qmax Cell 0更改为3234mAh。
    自完全放电以来、电池已放松超过5小时、采用 C/7充电率。 因此、在以 C/2速率充电之前、我发出了一个复位命令、而不是它使能命令。 现在、它处于充电状态、并设置了 OCVTAKEN/VOK/QEN 和清除了 RUP_DIS。 重新开始学习周期是否正常?
    谢谢!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、我不知道为什么 OCVTAKEN 仍然保持置位。 它是否正常? 谢谢、Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、如果在对 Jeita 进行更改后、您的更新状态和 Qmax 等更改、则这意味着学习必须成功。
    无论以何种方式重新启动、您都需要使用新器件、根据您的设置设置设置配置、然后在发送0x21 (启用)和0x41 (复位)后运行从放电到空的学习周期。 您还可以对从 TI.com 获取的默认 srec 进行编程、以使器件数据存储器处于原始状态

    我建议您不要注意 OCVTaken 或 Cleared。 只需按照程序操作、我相信现在你已经成功完成了学习、因为 Jeita 已经设置好了。

    设置 OCV 实际上是一件好事、因为它意味着已执行 Qmax 更新所需的有效 DOD0点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    充电状态刚刚完成、此时也清除了 OCVtaken、但 FC 仍未设置。 我确定充电电压已超过4.2V。 仍然有一些不正确的地方。 此时我应该怎么做? 附加的日志文件供您查看。

    e2e.ti.com/.../RegLog_5F00_chg_5F00_180321b_5F00_e2e.zip

    根据您的意见、为了在器件上重新执行学习周期、我必须将默认 srec 从 TI.com 编程到器件。 您能否给我指出一个链接、我可以在其中获取默认 srec 以及如何对其进行编程? 这意味着 对于器件、在完成学习周期失败后、如果未对 srec 进行编程、则无法为其重新执行学习周期。 我是对的吗?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、
    似乎无法通过发出 RESET 命令来设置 RUP_DIS ...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    我正在出差、因此目前还没有机会查看您的文件。 您能给我发送 bqStudio 寄存器窗口的屏幕截图吗?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    下面是屏幕截图:我在启用复位之前或之后多次尝试发送复位。

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    发送 RESET 命令后、您需要单击刷新或扫描按钮以查看 RUP 禁用标志设置。 此外、您还需要检查扫描标志、以便在达到充电终止时查看 FC 标志是否已设置。



    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx。
    对 RUP_DIS 来说、它是有效的、但对 FC 来说不是有效的。 如何使用 bq27742evm 重新执行学习周期? 我是否必须使用该 Srce 对其重新编程? 如果是、在哪里? 谢谢! Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    是的、请使用 EVM 并使用可从以下链接下载的固件对其进行编程

    www.ti.com/.../sluc558

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx!

    要使用 bqstudio 将 srec 文件编程到 EVM、我需要执行以下步骤:

    1. 打开编程选项卡;
    2. 通过单击浏览按钮选择默认 srec 文件;
    3. 通过点击"Program"按钮将 srec 文件编程到芯片中。

    正确吗? 编程选项卡中还有另一个称为 Execute FW (执行固件)的按钮。 如何使用此按钮? 为了完成编程过程、我是否必须点击此按钮作为步骤4?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    是的、执行按钮是最后一步。 然后关闭 bqstudio 并重新启动。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx!

    此外、有人问我为什么必须对器件进行重新编程? 您是否想告诉我主要原因?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    因此、您可以从全新的固件开始、就像全新的芯片一样
    谢谢
    Onyx