This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:肖特基二极管

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684271/tps60400-schottky-diode

器件型号:TPS60400

您好!

我们的客户使用 TPS60400为运算放大器提供负电压。

数据表中提到了"用于启动进入负载的集成式有源肖特基二极管"。

肖特基二极管在断电期间是否工作?

客户问题是运算放大器的负电源电压高于 GND

电压。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    是的、这是典型的应用案例、如 D/S 的图21所示

    请注意、如果不存在正电压、运算放大器将不会在负输出端施加该电压。

    此外、TPS6040x 断电的唯一方法是通过其输入电压。 因此、TPS60400关断的唯一时间是没有 Vin、因此不会通过运算放大器施加电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢你的答复。
    客户使用具有双电源的运算放大器。
    TPS60400提供负电压、另一个器件提供正电压。
    在其系统中、负电源在正电源断电之前关闭。
    因此、客户希望了解 TPS60400在断电时的输出阻抗。

    输出端有一个肖特基二极管。
    它是否被钳制在0.4V?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。

    如果没有 Vin、TPS60400的输出看起来像硅二极管。 VOUT 被钳位至~+0.7V 电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢你的答复。

    谢谢、
    Naoki Aoyama