This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:应用手册中组件示例

Guru**** 2770515 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703777/bq24133-example-for-components-in-the-application-note

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好、

我正在为使用 MSP430F5529 Launchpad 和 BOOSTXL EVM 的项目设计电池充电电路。 我已决定采用串联排列的2节锂离子电池。 每节电池的额定电压为2000mAh、最大充电电压为4.2V、最小充电电压为3.7V。 我将以最高1C (2A)的速率为电池充电、这些要求与 BQ24133应用手册中的解决方案非常匹配。 关于这一点、除了主题外、我还有几个问题:

1.我想使用完全相同的电路(如应用手册中所示)、并对感测电阻值进行可能的更改。 我想知道 MOSFET Q1 (ACFET)和 Q2 (RBFET)的规格。 我是否可以假设安全 ID 值大于2A、最大 VDS 大于20V? 为了方便搜索、我想知道一些推荐的搜索结果。

2、虽然此应用不是必需的、但我想知道此器件是否具有平衡充电功能。

3. 该器件是否具有低电压警报系统、或者是否需要我设置自己的系统?

4. 我不太理解 ACFET 和 RBFET 的镜像排列以及它们如何处理来自 CMSRC 和 ACDRV 引脚的信号。  

5.是否可以让电源输入(通过此器件)同时从我的项目获取电源来为电池充电? 我的项目需要小于1A 的电流才能运行。

6.我想了解齐纳二极管 D1 (来自最大电压为8.4V 的电池)和 D2 (来自12V 的充电电源)的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您可以查看我们的 EVM 原理图。 www.ti.com/.../sluu476.pdf
    2.没有平衡电路
    OVPSET 检测到输入端的低电压
    4. CMSRC 是驱动 ACFET 和 RBFET 的电荷泵输入。 ACFET 会阻止交流电源、直至其正常。 RBFET 可在仅电池模式下阻断电池电源、防止反向驱动至不良的输入源。
    5.您可以将系统电路放在 PVCC 网络上。 看看我们如何在 EVM 中连接系统
    6.验证 EVM BOM

    此致、
    Steven