This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:使用电量监测参数计算器时出现的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684457/bq78350-r1-issues-using-gauging-parameter-calculator

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

团队、

我有一位客户通过监测参数计算器使用 BQ78350-R1设计新的3.5AHr 锂电池产品、该文件未成功编译。 他们过去曾遇到过此问题、在这些情况下、我们建议对配置文件进行细微更改、以使其正确构建。 团队中的一位成员能否与我联系、看看如何在这里给他们一个手? 我有他们的数据、但不想在这里分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请仔细遵循说明并复制示例提交文件中的格式、因为计算器对详细信息非常特别。 bqStudio 中的 GPCPackager 插件也可以提供帮助。

    在这种情况下、问题是由每行中添加的空格引起的。
    不应有空格、如下所示:
    NumCellSeries=7
    NumCellParallel=7
    CellTermV=18
    ChemType=2.
    VoltageHeader=1
    CurrentHeader=2
    TemperatureHeader=3.
    ElapsedTime=0
    FitMaxSOC%=12
    FitMinSOC%=6
    EDVTC=7

    此外、许多名称都是错误的。 正确的名称是:
    NumCellSeries=1
    CellTermV=3000
    ChemType=1
    VoltageColumn=7
    CurrentColumn=13.
    TemperatureColumn=6.
    ElapsedTimeColumn=2
    FitMaxSOC%=12
    FitMinSOC%=6
    LearnSOC%=7

    文件是由 GPCPackager 创建还是手动创建?