This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:如何获取使 LEDx_toff_DAC 时间小于10的工具?

Guru**** 2592510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703135/tps92518hv-how-can-i-get-the-tool-to-make-the-ledx_toff_dac-time-less-than-10

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件:TPS92518

我使用 TPS92518评估板来测试该部件的线性度。 我正在尝试执行效率测试、以确定公式中将使用哪种实际数来更好地预测 t (off)的值。

我目前正在最大电压下进行测试、为了获得我所需的目标频率800KHz、我需要将 LEDx_toff_DAC 设置为小于10的数字、但软件不会让我失望。 它会将任何小于10到10的数字进行更改。 如果我将其设置为10、则我获得的频率略高于500KHz、这不够快、无法满足纹波要求或在低净室条件下测试效率。

是否有办法使软件将 LEDx_toff_DAC 设置为小于10?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我不确定这是否可行、但我在这里与另一位谈过。 您可以尝试直接写入 Toff 寄存器吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 那是可行的。 将所需的 TOFF 写入地址5即可。 但是、我必须禁用自动刷新。 如果我不这么做、它看起来会有点像。 此外、如果我在不实际更改自动刷新按钮状态的情况下移动滑块、自动刷新将重新打开。

    我有另一个关于其他内容的问题、我将开始新的主题、因为它是一个新主题。