This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:TPS7A47-Q1

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47-Q1, TIDA-01232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685017/tps7a47-q1-tps7a47-q1

器件型号:TPS7A47-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01232

我们已经测试了 TPS7A47-Q1 LDO 稳压器、该稳压器具有出色的性能、可用于对直流/直流转换器的输出进行滤波(测量的输出纹波< 1mV rms)、以满足我们所需的输出电压范围(从3v6到28V)。 我们感兴趣的是 TPS7A47-Q1的低噪声和极高 PSRR、这是我们的应用所需要的。 唯一的问题是我们的应用需要2A 电流、而 TPS7A47-Q1只有1A 电流。 遗憾的是、具有较高电流的 LDO 要么具有较差的 PSRR、要么不处理较高的电压。 问题是两个 TPS7A47-Q1是可以并联连接、输入/输出只是简单地连接在一起、还是必须执行更复杂的操作。 我们诚挚地欢迎您提出任何意见、建议或亲身体验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    为了并联两个 LDO、您需要一种控制方法来强制它们之间共享电流。

    以下是一些资源:
    www.ti.com/.../tiducs7.pdf
    www.ti.com/.../tidu421.pdf
    www.ti.com/.../snva585.pdf
    www.ti.com/.../slva250.pdf (开关稳压器应用手册、但也有一些适用于并行 LDO 的概念)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在应用手册 tiduc7.pdf 中设计 TIDA-01232正是我们所需要的:以稍低的负载调节为代价、保留 TPS7A47-Q1的超低噪声和良好 PSRR 性能。 本应用手册非常全面、可以看到镇流器电阻器的设计只需考虑 LDO 输出的~ 0.1%差异。

    非常感谢、

    标记

    PS:我正在等待设计人员的回复、然后再关闭