This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050电池状态位13设置为1

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703445/bq4050-bq4050-battery-status-bit-13-set-to-1

器件型号:BQ4050

尊敬的 TI 专家:

我遇到有关 bq4050的问题。

我制造4S 电池、电量监测计是 BQ4050。  

 BQ4050电池状态位13 为 RSVD、通常为0、但我发现   BQ4050电池状态位13 设置为1。但 TRM 不是 有关电池状态位13的任何信息。

由于电池充电器 IC 是 LTC1760、因此充电器 IC 将读取  BQ4050 电池状态位13、如果设置为1、则充电器 IC 将不会为电池充电。

您能否帮助确认为什么 BQ4050电池状态位13设置为1?哪些事件会导致 BQ4050 电池状态位13  设置为1?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池状态位13不是由电量监测计设置的、也不是由电量监测计使用。
    唯一可以看到该位设置为:
    1:它被主机意外写入或从外部写入1
    2.有一些通信错误、即使该位为0、它看起来也会被置位。
    此致、
    Swami