This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:使用不属于 BGA 封装的电量监测计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684612/bq24192-with-a-fuel-gauge-that-is-not-a-bga-footprint

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ27510

您好!

我已开始使用 BQ24192充电器和 BQ27531电量监测计进行设计、并意识到使用 BGA 器件会给 PCB 增加大量成本。  我有很多空间、不需要 BGA 封装、也不想在设计中增加额外的成本。

BQ24192充电器是否有另一个互补的电量监测计、或者是否可以使用我可以找到的任何电量监测计?

通过搜索工具、我找到了两个占用空间的电量监测计、它们将降低成本、即 BQ27510 (SON)和 BQ27441 (VSON)。

两者看起来都适合我、但更适合 BQ24192充电器吗?

使用不"辅助"充电器的电量监测计时、我应该了解的任何其他信息?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    bq27510不是 BMU、即无法控制充电器。 主机必须从监测计读取数据并将其通过充电器进行通信。 在该配置下、bq27510将更适合。


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、

    请多多包涵,我正在学习。 这是我的第一个锂离子项目。 我希望系统能够自行管理、我只需根据需要对其执行 Ping 操作即可获取电池信息。

    我理解您现在对 BMU 的看法,但这会带来更多问题。

    我如何知道充电器和电量监测计之间需要哪些数据? 文档中是否有一个列出所需数据和更新速率的便捷表格? 我现在正在浏览这些文档,但我没有看到任何内容。

    我的主机是否会因这些任务而不堪重负?

    我的第一选择是否是最佳选择、我是否应该应对 BGA 封装挑战? 这是一个我需要回答的问题,但我只是把它抛在外面。

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    它实际上不是您的充电器所需的太多。 充电电流和充电电压。 主机需要其他参数来确定何时关闭系统、例如充电状态、运行状况。 确定主机需要从监测计读取什么内容。

    谢谢
    Onyx