This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL317:引脚排列兼容的替换器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TL317, TPS71, TPS72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703524/tl317-pinout-compatible-replacement-part

器件型号:TL317
主题中讨论的其他器件: TPS71TPS72

您好!

我希望在我的设计中将 TL317替换为引脚兼容的器件。 我使用的是 TSSOP (PW)封装。

最初、我要求输入电压可以大于10V、但事实已经不是这样了。 我的输出电压为2.6V、但我的 Iout_max 现在已增至200mA

是否有人可以建议具有相同引脚的兼容器件? 这样、我就不必再制造新的 PCB 了。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tuck、

    感谢您发送此请求。

    我知道您最初说过您的输入电压可能大于10V,但事实已经不是这样了。 您的输入电压现在是多少?

    目前、我可以推荐电流高达250mA 的 TPS72或电流高达500mA 的 TPS71。 这两种器例都具有10V 的最大输入电压。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    非常感谢你的帮助。 输入电压现在介于4.5V 和10V 之间

    我正在寻找与 TL317 (8引脚)引脚兼容的 TSSOP 器件。 TPS72和 TPS71都不符合此标准。

    我在 TI 网站上再次搜索了所有 TSSOP LDO、但没有找到任何与 TL317接近的东西

    再次感谢您的帮助

    此致、