This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:慢平衡-设置以加快平衡速度? 大约1mV/小时?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187632/bq28z610-r1-slow-balancing---settings-to-speed-it-up-approx-1mv-hour

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我在我的设置中观察到平衡速度较慢、我想知道这是否正常。

设置如下:

除了 min_RSOC 之外、它不会改变。

我记录了静止状态下的电池平衡 (在75% RSOC 时)、结果是、不平衡在15小时内从112mv 降低到48mV ->几乎为4、5mA/hr.

由于不平衡、电池(2s 应用)不会充电至100%、因为具有较高 RSOC 的电池会导致 COV 问题。 单独的充电和放电周期(没有较长的放松时间)无助于平衡电池。

此行为是否正确? 是否可以改善平衡时间?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    TRM 第7章介绍了电池平衡过程。 有一些配置选项可确定电池平衡何时开始、原理图中的电阻器选择将确定电池平衡的最大电流。