This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式电源和隔离式栅极驱动器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1, UCC5350-Q1, UCC25800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187322/isolated-power-supply-and-isolated-gate-driver

主题中讨论的其他器件:TPSI3052-Q1UCC5350-Q1UCC25800-Q1

大家好、

我正在寻找集成隔离式栅极驱动器和隔离式电源。 正如我在寻找 TPSI3052-Q1器件时所看到的、任何具有15V 输入电压的类似器件都可用于驱动 SiC MOSFET。  

是使用15V 输入隔离式电源驱动1700V SiC MOSFET 的任何其他组件。  

请尽快帮助您找到有用的器件。  

谢谢、

Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    我们没有单个芯片可以实现这一目的、因为它可以在高频下进行切换。 对于直流应用、我们提供了 TPSI3052-Q1等器件。

    我们有许多不同的方法可以使用两个芯片来解决这个问题。

    我们有许多不同的芯片、可以生成隔离式偏置电源。  我们有许多不同的隔离式栅极驱动器。

    如果您可以为我们提供有关您的应用的更多信息、我们可以为您提供一个良好的组合。 例如、您是否需要米勒钳位、DESAT、跨隔离栅的反馈等功能?

    您还可以查看 www.ti.com/gatedrivers 、了解我们的所有变体。 您可以通过隔离式栅极驱动器进行滤波、以限制显示的数量。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的支持。 我能否为此栅极驱动器 UCC5350-Q1获取隔离式电源。

    符合以下规格  

    输入电源= 15V

    输出电源= 15V

    如果没有特殊功能、它应该是通过汽车认证的器件。

    SMD 器件。

    请建议一些有用的部分。

    谢谢、

    Suma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    我建议您查看 UCC25800-Q1。

    请告诉我此部件是否适合您的应用、或者我是否可以提供任何其他信息。

    谢谢、

    Joseph