This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711运行

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683088/ucc28711-ucc28711-operation

器件型号:UCC28711

您好!

我参考  tidu412a 的设计文档设计了一款120W 反激式器件。

链接: http://www.ti.com/lit/ug/tidu412a/tidu412a.pdf

我的设计规格为:

输入:300V 至900V

输出:24V、高达 5A

变压器匝数:初级/次级/辅助176/16/11

气隙:3mm

在当前设计中、输入 电压为350V 时、无负载时的输出仅为1.76V。

我无法理解是什么问题。 我 的 IC 未在 DRV 引脚提供输出 PWM。 VDD 引脚上的电压将高于21V 并突然下降至8V

这意味着、我的 IC 未启动。 我尝试更换 IC、但没有帮助。 请建议下一步做什么。 原理图文件随附。

相关波形如下所示。 (探针的乘法值为10、表示请将波形图中显示的电压值乘以10)

HV 引脚波形:

CS 引脚波形:

VDD 引脚波形:

VS 引脚波形

DRV 引脚:

请帮我解决问题

e2e.ti.com/.../Flyback-v1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Punyashree、您好!

    感谢您关注 UCC28711。 在您提供的电路原理图中、我立即注意到、辅助绕组上有一个120uF 的电容。 然后、与 TIDU412a 原理图(该文件的第31页)相比、我发现120uF 电容器和辅助绕组之间应该有另一个二极管(28)。 您的原理图中缺少该二极管。

    因此、每当 VDD 电压达到21V 且控制器尝试启动开关时、反射到辅助绕组的初级漏极电压会在120uF 上施加负电压、这会导致 CS 输入端出现大电流尖峰并关闭操作。

    请在您的设计中添加缺失的二极管、这样做应该会更好。 假设这是唯一的错误、我没有进一步审查您的设计。 但我建议您将原理图与 TIDU 原理图进行彻底比较、并确保其余电路组件及其连接正确无误。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    非常感谢您的回复和支持。 在120uF 电容器之前添加二极管有助于提高一点、但效果不 大。 HV 引脚的频率从4.26Hz 降至1.7Hz。 但我在 DRV 引脚上没有获得 PWM (仅获得1个脉冲、即 全部脉冲)。 数据表中建议不要在 CS 引脚上添加电容。 因此、以前我没有使用任何电容器。 但是对于测试、正如 TIDU412a 应用手册中强调 的那样、我曾尝试在 RLC 之前在 CS 引脚上添加330uF 电容、但这并没有太大帮助。

    如果您有任何其他想法或解决方案我应该尝试、请告诉我。 我有点卡在中间。 请回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Punyashree、您好!

    很抱歉、您仍有问题。 显然、除了缺少二极管之外、还有其他问题。
    我忘记提到的一点是、VS 感应网络 R10 + R11应连接在新二极管阳极之前的变压器辅助绕组上、而不是 C9上的阴极上。 如果您已根据 TIDU412a 参考原理图检查了您的设计、这将不会是问题。

    假设连接正确、您应该在 Q1漏极处看到3个短暂的正极、而不仅仅是单个脉冲。 请参阅 TIDU412a、第14页、图11。 只要输入电压低于编程的启动电压、就会发生这种情况。
    根据您的原理图值、R10和 R11适用于24V 稳压和~28V OVP。 然而、对于给定的匝数比、R10的大小可用于大容量电压轨上~425Vdc 的启动。 如果在大容量轨上以350Vdc 测试、则控制器应尝试以3个测试脉冲启动、然后关闭并循环 UVLO 并重复重启、因为 VS 输入端不符合 Ivsl 启动电流标准。 如果您确实只获得1个开关脉冲、然后是 VDD UVLO 周期、则会出现另一个问题。

    有关调试建议、请参阅此文档: www.ti.com/.../slua783.pdf
    此外、如需在较低输入电压下进行调试、请参阅 TIDU412a 设计指南以降低启动(Vin (run))电压。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    非常感谢您的回复。

    您的回答有所帮助。 我的反激式转换器正在打开、并在输入电压为450V 时提供23V 的输出。

    您能否解释您根据 R10值确定输入电压的方式(或计算)?

    如何计算 R10的值、以便反激式应在输入电压为300V 时打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Punyashree、您好!

    我很高兴听到您的电路板在工作。 要设置所需的启动输入电压,请使用 UCC28711数据表(参考: www.ti.com/.../ucc28711.pdf )第10页中针对 RS1和 RS2 (分别为 R10和 R11)的公式。 如果您更改 RS1、则还必须更改 RS2 (取决于 RS1值)以保持相同的比率。

    完整的设计过程从第18页开始、但本过程假定采用典型的实现方式、而您的高电压设计则有一些例外。 但在大多数情况下、过程是相同的、如果需要更改、您可以遵循哪些因素会影响其他因素。

    此致、
    Ulrich