This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:TLV707P 的 ESR 与频率间的关系

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703923/tlv707-esr-vs-frequency-for-the-tlv707p

器件型号:TLV707

TLV707P 线性稳压器的数据表规定、输入和输出电容的 ESR 必须小于200 Mohms。 该 ESR 是以电容器谐振为基准、还是以1kHz 为基准、还是以什么频率为基准? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您应该在电容器的谐振频率下使用 ESR。 这将是电容器阻抗曲线上的最小点。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!