This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:50个周期后、Windows 设备管理器上出现黄色标记(错误代码:28)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK, TPS65982DMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28

器件型号:TPS65982DMC
主题中讨论的其他器件:TPS65988DK

您好、先生、

 在我的客户端、存在有关 TBT4对接的认证问题(Godzilla 平台、使用 TPS65988DK、GUI v6.3.4)。 在实验 TCM 测试中、器件管理器将有黄色标记:

 您是否有客户方面的问题经验? 有什么关于调试该问题的想法吗? 如果我们对此不了解、英特尔不接受放弃。 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    让我联系一位团队成员、了解这方面的信息、下周我将再次与您联系。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     由于客户在 MP 启动前等待响应、请帮助检查该问题。 感谢你的善意帮助。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请您提供紧急情况下的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、Gary、

    很抱歉耽误你的时间、我对这个问题不是很熟悉、 我正在等待与明天回来的团队成员交谈。

    如果您就此与英特尔取得联系、这似乎更多地与软件、操作系统和设备管理器相关。 他们是否有任何建议?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    黄色感叹号表示无法识别设备驱动程序。 过去、这是由于 Windows 操作系统问题造成的。

    他们使用的是什么版本的 Windows?

    在过去、其他人在运行 Windows 7时发现了此问题、因为它无法识别 DMC。 Windows 10通常运行良好、我们尚未使用 Windows 11进行测试。

    正确的驱动程序应为"WinUSB"。

    最后、他们可以尝试使用工具在驱动程序之间切换。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    Gary 向客户核实了 它是 Windows 11。

    您能帮助测试 Windows 11进行检查吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe 和 Gary、

    遗憾的是、我们手头没有 Windows 11设备、因此测试速度可能很慢。 我将看到办公室中是否有任何人有运行 Windows 的 PC、但我知道我们主要运行 Windows 10。

    不过、我们确实有一个可能的根本原因和解决方案。

    当982连接到 Windows USB 端口时、我们根据一个字符串提供信息、该字符串向 Windows 指示要使用的 USB 驱动程序。 当 Windows 更新时、它们有时会更改请求所需的特定驱动 程序所需的信息、因此以前请求该驱动程序的信息将不再起作用。 我们以前在 Windows 7和 Windows 10之间移动时遇到过类似的问题。

    快速解决方案是强制窗口使用所需的驱动程序。 您可以使用 ZaDig 强制 Windows 在该端口上使用 WinUSB 驱动程序,这将解决您看到的问题。

    下载 ZaDig: https://zadig.akeo.ie/

    如果您仍然希望我们对其进行测试、请告诉我、我可以看到我们可以组合在一起。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     感谢您的帮助。 我们已向客户发送消息、他们将要求认证实验室更改其驱动程序。 将告诉您我们是否收到客户提供的任何其他信息。

     而且、他们说、在对其 NVM 进行内部更新后、TBT3笔记本电脑上的问题没有问题、而在 TBT4笔记本电脑上有问题。 供参考。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gary 的更新、

    什么是 NVM?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     NVM 是英特尔的 FW 工具(版本?) TBT 标准。

     在用于982DMC 的 win10笔记本电脑下安装 WinUSB 后、故障情况仍然相同(大约2/50)。 我们可以做些什么吗? 您是否在您的侧面看到了可能需要进行100次测试的情况? 或者哪个测试条件可以通过测试(操作系统版本、笔记本电脑型号名称...?)  

    感谢你的善意帮助。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    2/50是什么意思? 它是否仅发生2/50次故障? 是否存在未发生此问题的未发生故障情况?

    [引用 userid="44084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28/4447148 #4447148"]您是否在您身边看到了可能需要进行100次测试的情况? 或者哪个测试条件可以通过测试(操作系统版本、笔记本电脑型号名称...?)  [/报价]

    我们不进行100次测试。 另一位工程师正在帮助进行检查、我认为他正在运行 Windows10和 HP 笔记本电脑、但我将再次检查该信息。

    [引用 userid="44084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28/4447148 #4447148"]并在用于982DMC 的 win10笔记本电脑下安装 WinUSB 后,

    我认为客户使用的是 Windows 11? 在 Windows 10上也会失败吗?

    以下是确定问题(失败时)需要检查的几个事项

    1. 打开设备管理器、检查 USB 设备下是否出现982DMC (TPS DMC 系列)
    2. 如果有982DMC 器件、请右键单击器件并打开属性。 您能获得以下内容的屏幕截图:
      1. “常规”选项卡
      2. 详细信息选项卡下
        1. 器件说明
        2. 硬件 ID
    3. tps65982DMC 器件上的基本固件版本是什么?  

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     测试 设备为 Win10版本20H2 (OS 内部版本19042.1706)

     2.如果没有出现代码28问题,则无法在设备管理器中看到982DMC 设备。

     3.请检查失败条件下的屏幕截图。

    DMC 版本为 DMC_E0001_50_08

    5.我只是在安全网站上看到了新的 GUI。 如果有更新的 DMC FW、我将检查并让客户测试它。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    2/50意味着它发生了2/50次故障? 它可以正常工作其他48个?

    [引用 userid="44084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28/4450857 #4450857"]  1.测试 设备为 Win10版本20H2 (OS 内部版本19042.1706)

    他们是否已离开 Win11?

    [引用 userid="44084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28/4450857 #4450857"]  2.如果没有代码28问题,他们无法在设备管理器中看到982DMC 设备。

    如果设备不可见、这是否意味着设备根本无法连接? 最好的情况不是982DMC 出现在器件选项卡中、但没有"黄色感叹号"。  如果 没有代码28问题、请让他们检查 USB 设备选项卡。

    [引用 userid="44084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28/4450857 #4450857"]  3.请检查失败条件下的屏幕截图。

    屏幕截图看起来正确。 它似乎具有正确的 TI VID 和器件。

    您能否发送:

    1. 从属性
      1. 详细信息中的"设备描述"选项卡的图像
      2. "常规"选项卡的图像
    2. 设备管理器中"通用串行总线设备"的图像

    此外、982DMC 是否出现在 USB Devices (USB 设备)选项卡中?

    [引用 userid="44084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28/4450857 #4450857"]5. 我在安全网站上看到了新的 GUI。 如果有更新的 DMC 固件、我将检查并让客户测试它。

    他们当前使用的是哪个 GUI、哪一个是新的 GUI? 此外、他们选择哪些设置来生成项目? 我不熟悉"Godzilla platform"、也不会在 GUI 中看到"Godzilla"。

    谢谢、此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     我们要求客户获得您所需的屏幕关闭功能。

     英特尔要求客户通过500次测试,而不会出错,以便通过认证。 您是否在重复插拔测试时发现了您的侧面 DMC 问题? 或者、如果您可以提供评论来描述问题、而这与 TI 或 TI 没有关系、但需要时间解决问题、那么英特尔可能会接受放弃该问题?   而且、他们使用 GUI v4.3.4和"Gorilla creek"电流。 供参考。 如果您需要、我们可以提供 PJT。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我目前在第7届会议之前不在办公室。 我可以联系并查看是否有人在此期间能提供帮助。

    [引用 userid="44084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28/4456332 #4456332"]或者、如果您可以提供注释来描述问题、而与 TI 或 TI 无关的问题可以解决、但需要时间、英特尔可能会接受放弃该问题?

    根据我们现有的最新信息、我们仍然不知道问题的根本原因是什么、也不能保证任何问题。 上文讨论了有关这一原因的一些可能想法。

    [引用 userid="44084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28/4456332 #4456332"]并且他们使用 GUI v4.3.4 [/quot]

    您是指6.3.4吗?

    谢谢、此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    下面是 Arrow FAE Jeff 帮助 Gary 在问题发生时捕获一些数据。

    更新了以下信息。

    1. 从属性
      1. 详细信息中的"设备描述"选项卡的图像

    b."常规"选项卡的图像

    2.设备管理器中"通用串行总线设备"的图像

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    Chris 目前不在办公室、将于1月7日返回。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

     对我们的反馈有什么意见?

     我们是否必须记录 USB2日志以供您参考?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉耽误你的时间。

    我是和一名高级工程师一起查看此主题的、我们对一些评论还有其他顾虑。

    此测试是否通过?  

    [引用 userid="44084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28/4450857 #4450857"]如果没有代码28问题,则无法在设备管理器中看到982DMC 设备。

    我目前的理解是、您正在使用"Yellow Bang (黄色爆炸)"来确定测试失败。 当测试"通过"时、他们看不到器件。 如果设备连接正确、您应该在设备管理器中看到它。

    当设备连接正确时、您应该会在"Universal serial bus devics"下拉菜单中看到它不显示黄色感叹号。

    这是我当前的 Windows 版本。

    客户是否尝试过我们之前提到的 ZaDig 工具? 通过这种方法、我们可以强制端口的驱动程序、并查看器件是否连接。 这将帮助我们确定问题可能是什么。

    我们没有进行100倍测试、但我们对其进行了~20倍测试、没有发现任何故障。

    [引用 userid="44084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178040/tps65982dmc-yellow-mark-on-windows-device-manager-after-50-cycles-error-code-28/4456332 #4456332">或者、如果您可以提供注释来描述问题、而与 TI 或 TI 无关的问题可以解决、但需要时间、英特尔可能会接受放弃该问题?  [/报价]

    我们不确定问题是什么。 它可能是 TI 或 Windows。 我们认为它主要与驱动器相关、但有几个因素可能会影响这一点。

    谢谢、此致、

    Chris