This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:对监测计存储器进行编程的最简单方法是什么?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684955/bq27742-g1-what-is-the-easiest-way-to-program-the-gauge-memory

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

如果我们使用 BQ Studio 生成正确的配置文件、将其刷写到器件中的最简单方法是什么? 我们的测试机构使用 Windows 和 NI。 是否有可与 EV2400一起使用的原生应用(如 Smartflash)? 我认为他们希望能够从命令行运行文件传输。

 

还是可以通过命令行控制 BQstudio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    任何 bqstudio 都无法通过命令行进行控制。 他们必须编写代码来解析器件上的闪存流文件。

    下面的应用手册可能会有所帮助

    www.ti.com/.../slua801
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx。
    我已经将客户指向应用手册 SLUA801。 是否有另一种更自动化的方法在生产设置中对器件进行编程、例如使用数据 I/O 闪存编程器? 这正是我们所关注的。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许有这样的东西、但使用命令行界面(或者这是否适用于 BQ27742?)?

    www.ti.com/.../bqproduction
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    这应该起作用
    www.ti.com/.../bqproduction-singlecell
    谢谢
    Onyx