This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:bq27541-G1低温行为

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683050/compiler-bq27541-g1-behavior-in-low-temperature

主题中讨论的其他器件:bq27541BQSTUDIObq27541-G1BQEVSWBQ27542-G1

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好

实际上,我们在使用 bq 27541 G1的 PCM 9055时遇到了问题,电池管理软件显示 bq27541 G1和 bq27541 V200之间存在兼容性错误,然后我们使用了 bq 评估软件,并且我们的额定温度值介于76°C 和-900°C 之间,SOC 介于76%和0% 之间!! 这是不合逻辑的。

我们想知道您以前是否已经使用过这样的 bq 和处理 过 bqEASY、是否 有任何建议来解决这个问题?

什么是 ROM 模式、如何跳转到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milla、
    我想请您使用最新的 bq27542-G1。 如果您决定使用 bq27541-G1、则使用 bqstudio。 Bqstudio 目前不支持 V200版本。 您必须为此使用 bqEVSW。 如果您想继续使用该固件、我建议将 V200上的固件更新为'541-G1或'542-G2。 ROM 模式是允许您对芯片上的固件进行编程的模式。 您可以通过发送命令0x0f00来访问它。 如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    首先,谢谢您的回答,在 V200上更新固件意味着使用 ROM 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您只能在 ROM 模式下更新固件版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    因此 、为了继续更新固件、我需要执行您之前发送给我的 slua453a 中显示的所有步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我按照 slua453中最后一页的步骤进行操作,但始终出现错误“no communication (无通信)”!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在进行编程、以便通过浏览到固件所在的文件夹并点击编程按钮来对固件进行编程? 您能否发送您正在执行的操作的分步屏幕截图?

    谢谢

    Onyx