This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A:数据表 P16上的稳定性边界条件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675277/tl431a-stability-boundary-conditions-on-the-datasheet-p16

器件型号:TL431A

大家好

如果我们问 TL431A、您会介意吗?

图16。 稳定性边界条件"的数据表中的"带有陶瓷电容器或铝电容器的 P16?
我们想知道 ESR 的影响。
ESR (CAP 类型)是否会影响稳定性?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    您应阅读应用手册 SLVA482。 您可以在数据表的第10.2.2.2.3节找到该链接。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai San

    非常感谢您的回复!

    以防万一、我们希望确认一点。

    在文档 SLVA482的图5至图8中 、这些图 显示了为所需输出电容添加的最小建议串联电阻。

    例如"图5。 ESRS @ VKA=2.5V"、如果"条件= 2.5V 3.2mA"且 CL=0.01uF、则 ESR 需要30欧姆以上的电阻。
    我们的认可是否正确?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    是的、没错。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    我同意 Kai 的回答。 对于10nF 和4uF 之间的值、TL431不是很稳定。 因此、需要添加 ESR 电阻器来实现这一目的。 我们的产品系列中确实包含 LM4041-N 等器件、这些器件对于任何负载电容器都是稳定的。

    -Marcoo Z