This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:关于输入电容器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM43603, LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703775/lm43603-about-input-capacitor

器件型号:LM43603
主题中讨论的其他器件: LMS3655

您好!

目前、由于难以提供陶瓷电容器、我的客户正在考虑将其替换为电解电容器或导电聚合物电容器。

因此、对于以下器件、
请告诉我它们是否可以用电解电容器替代陶瓷电容器。
感谢您的合作。

用于 LM43603的○μ F 输入电容器:Cin

数据表包含以下说明。

"建议使用具有足够额定电压的 X5R 或 X7R 高质量陶瓷电容。 "

LM43603数据表  

www.ti.com/.../lm43603.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM43603输入电容器的响应与 LMS3655类似。 建议使用高频电容器和低值大容量陶瓷(例如4.7uF)、两个陶瓷电容器与一个较大的大容量电容器一起放置在靠近器件的位置。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn