This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:关于输入电容器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703602/lms3655-about-input-capacitor

器件型号:LMS3655

您好!

目前、由于难以提供陶瓷电容器、我的客户正在考虑将其替换为电解电容器或导电聚合物电容器。

因此、对于以下器件、
请告诉我它们是否可以用电解电容器替代陶瓷电容器。
感谢您的合作。

○μ F 输入电容,用于 LMS3655:Cin

数据表包含以下说明。

'该器件 µF 输入端至少需要20 μ F 的陶瓷电容。'

数据表:  

www.ti.com/.../snas744b.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 LMS3655、器件两侧都需要2个陶瓷高频电容器。 对于大容量电容、可以混合使用低 ESR 电解电容和陶瓷电容。 我建议在靠近 LMS3655输入(即1x4.7uF)的位置放置一个较小的陶瓷电容、然后与22uF - 33uF 电解电容(低 ESR -可能是铝聚合物)配对使用。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn