This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:FCC 不等于电池测试仪机器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703495/bq34z100-g1-fcc-not-equal-to-battery-tester-machine

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

   我的客户询问 FCC 值为何不等于那里的电池测试机。

机器报告容量为13.7mAH、但 bq34z100-G1 FCC 为13.25mAH。

监测计更新状态为0x06、周期计数为2。 此测试不适用于学习周期  

没有放松的时间。 我想知道 FCC 为何偏离机器、

测试方法是否错误。  

谢谢

e2e.ti.com/.../gg-and-log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    监测计根据温度、电压、阻抗和电流预测 FCC 和 RM。 因此、FCC 不能与实际容量相同。  3%是合理偏差。