This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:bq20z655 AFE 上支持的最大电流

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684402/bq20z655-r1-max-supported-current-on-bq20z655-afe

器件型号:BQ20Z655-R1

我正在使用一个使用0.001 Ω 感应电阻器和 bq20z655-R1的设计。 AFE 在过流和短路方面支持的最大电流是多少? 我@~ GG 可以固定在+-32A、但 AFE 不应该能够处理更多的问题?  

谢谢、  

Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我们建议最小使用5m Ω 的感应电阻器。 在某些情况下、由于噪声低于5m Ω 而导致的非线性可能会导致监测问题。 AFE 实际上仅支持32A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,巴特。 很明显、您表示使用0.001欧姆感应时、各种硬件参数的设置(如"AFE OC DSG")没有相关性。 例如、"AFE OC DSG"的最小设置为50mV、对于0.001 Ω 的感应、该值超出了32A 的 AFE 限制、对吧?