This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电路设计和规格问题

Guru**** 2590100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, CSD13381F4, TIDA-00792, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683401/bq76940-circuit-design-and-spec-problems

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: CSD13381F4TIDA-00792TIDA-00449

尊敬的工程师:

我想在 TI 的应用报告中确认一些设计。

1.我想确认 N-MOS 可以用作 BQ76940的外部平衡 MOSFET (14S 电池)
(参考 :http://www.ti.com/lit/df/tidrqy7/tidrqy7.pdf)另一份应用报告还指出、可以使用 N 沟道平衡 FET、也可以作为首选。(如 http://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/1002/t/673355和应用报告 http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 中所述)。

2.如果 N-MOS 适用,我需要一些建议,说明要使用哪一个 N-MOSFET 来降低泄漏电流。 以下是我的要求。 我的电池最大电压为4.2V、最小电压为2V、最大总电压为60.2V (14S)、平衡电流为16~20mA (我知道 CSD13381F4是其中之一。 但我认为它将过大)、预期泄漏电流<= 100nA

3.我想知道如何降低源极跟随器的功耗、如下所示、而不会通过内部线性稳压器驱动过多的功率耗散。 我的要求是50mA ~ 10mA。

添加电阻器、选择右侧以放置如下所示的二极管对、或选择合适的 MOSFET (泄漏电流仍然是一个问题。) 非常感谢。

非常感谢。

期待您的回复!

此致、

Matthew Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、
    1、可以使用 N 沟道平衡 FET。 根据您的情况选择合适的 FET。 TIDA-00449和 TIDA-00792中的一款在我们的测试中表现良好。
    2.请咨询您的首选 FET 供应商或分销商以了解选项。
    REGOUT 的额定电流仅为20mA。 对于更高的电流、您可能需要一个外部稳压器来调节电流。 由于电压下降的功耗、您可能还需要直流/直流稳压器。
    使用 REGSRC 的线性稳压器、电源可以在1个或多个电阻器和 FET 之间分配。 根据欧姆定律计算压降、并考虑电池的电压范围。 考虑到在低电流时、电阻器上不会有太多的压降。 在高电流时、请确保 FET 具有足够的电压、以便为 FET 输出提供足够的 REGSRC。 源极跟随器源中的电阻器将降低 REGSRC 电压和 FET 输出电平。 选择适合您系统的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好工程师、

    感谢您的信息!

    我已按如下方式更改了我的设计:

    电池总电压:4.3*14 = 60.2 Vmax 和2.2*14 = 30.8Vmin

    VC5X = 21.5Vmax 和11Vmin

    REGOUT:3.3~2.9V 20mA

    REGSRC 作为外部稳压器 TLV70436的电压输入:30mA (包括 REGOUT 输出电流)

    请帮助我检查以下设计是否符合我的要求。 Thx。

    BTW、 TIDA-00449中 C21的连接、C22 TIDA-00792和 EVM 中 C19的连接是 VC1的滤波电容器

    虽然 EVM 中的 C19似乎直接接地、

    C21和 C22都连接 到 VC0、而不是接地

    另外、请帮助我解决这个问题。 谢谢。

    TIDA-00792:

    TIDA-00792:

    数据表:

    EVM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    上一个原理图段中的 R3和 R227总和略高于1k。 如果您通过这些电阻器消耗50mA 电流、它们将下降约50V、并且您的稳压器可能具有太小的输入电压。 您可能需要一个开关稳压器来实现高电流的高效功率传输。

    在 TIDA-00449和 TIDA-00792中、VC1的电容器错误地进入 VC0。 这并未导致测试中出现问题、但建议使用数据表中的拓扑。