This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:LED 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703659/lm3466-led-question

器件型号:LM3466

你(们)好

我想知道。 LM3466

1.我想使用平衡。
  它似乎正在使用 Veq 端口。
  请解释操作原理

2. 是否有 Veq 电压公式?

3. 是否有公式可获得输出 LED 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)该器件旨在平衡所需通道数之间的电流。 是的、它使用与开关模式 LED 电流调节器上的补偿引脚类似的 Veq 端口。 SEN 引脚可让器件知道电流、当使用多个引脚时、它们将除以所用的 LM3466数量。

    2) 2)否

    3) 3)这不是电流调节器、而是电流平衡器。 如果您有两个 LM3466并将其发送为1A 的电流源、则它将分离该电流源并创建两个500mA 通道。 如果电流源减半、则会将两个通道中的电流降至250mA。 请阅读数据表、了解其工作原理。 它解释了何时打开字符串、剩余通道中的当前共享将发生变化。

    此致、