This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关充电器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683536/switch-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25606

我们希望使用开关充电器替换电池充电器 BQ24026DRC。

由于发热问题、功率耗散为 P =(Vin - VI (BAT)) x IO (OUT)

您是否有任何建议(首选引脚2引脚)开关充电器来替代 BQ24026DRC?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    我们没有引脚2引脚兼容的开关充电器。 您的应用是否需要双输入? 您的输入电压和所需的充电电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    该模块通过 USB 电缆连接到 PC 或墙壁上,电源线(5V、GND)连接到 BQ24026DRC,然后充电器的输出连接到锂聚合物电池(3.0V、4.2V、750mAh)。

    今天、充电电流为500mA。

     B.此致

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    如果您想继续使用独立(无 I2C 通信)充电器、我建议您使用 bq25606。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    电池工作范围为3.5-4.2V 或4.35V。 标称电压为3.7V (而非3V)

    充电器应支持 可充电电池435

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25606具有 VSET 引脚、可将 VBATREG 设置为4.2V、4.35V 或4.1V。