This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:TPS53647 (四相)和 TPS53667 (六相)是 P2P 解决方案。 我们是否可以知道这两个器件之间有何不同?

Guru**** 2618425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53667, TPS53647, CSD95372BQ5M, CSD95490Q5MC, TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675378/tps53667-the-tps53647-4-phase-and-tps53667-6-phase-are-p2p-solution-may-we-know-what-different-between-these-2-device

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: TPS53647CSD95372BQ5MCSD95490Q5MCTPS40425

你(们)好,先生  

TPS53647 (四相)和 TPS53667 (六相)是 P2P 解决方案。 我们是否可以知道这两个器件之间有何不同?

客户要求120A 左右的输出、哪一个建议?

如果 TPS40425RHAR/TPS53667/TPS53647 都可以使用 CSD95372BQ5M 和 CSD95490Q5MC 功率级?  

我认为还可以、只是影响效率。 或者我需要注意的东西? 请提供建议。

                                                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    TPS54647和 TPS53667之间的主要区别在于最大相位数。 TPS53647最大为四相、TPS53667最大为六相
    如果客户要求最大输出电流约为120A、我建议使用 TPS53647。
    我不确定 TPS40425、TPS53647/TPS53667都可以使用 CSD95372B 和 CSD95490功率级。 这可能会影响效率和成本。

    谢谢、

    Nancy