This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:UCC28C44

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, LM8364, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670642/ucc28c44-ucc28c44

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: LM8364TL431

您好!

我们已根据 UCC28CC44设计了电源。

要求如下:

VinMin = 62.0V
VinMax = 140.0V
Vout = 12.0V
Iout = 0.25A

电路按预期工作 、如下所示:

1.电路在60V 时未关断,仅在10V 时关断

您能帮助我们解决这个问题吗? 我将为 您的输入附加 Web 工作台文件。

提前感谢。

此致、

Rajesh.e2e.ti.com/.../design-inputs_5F00_UCC28C44DR_5F00_62_5F00_140_5F00_12_5F00_250ma_5F00_reviewed_5F00_1701.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    感谢您关注 UCC28C44。 在 VDD 达到其典型值为9V 的 UVLO 阈值之前、该器件不会关断。 您可以使用连接到 COMP 引脚的外部电路在输入电压低于62V 时将 COMP 拉至低电平、以禁用转换器。 当输入电压低于62V 时、您可以使用具有内部基准的开漏比较器、例如 LM8364和来自 Vin 的电阻分压器来禁用转换器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben Lough、

    感谢您的回答。   这对我们非常有帮助。

    此系统的 工作电压应为62V 至143V AC。

    我已经为您的输入制作了快速的手绘草图原理图、并随附建议。  我包含了一个在143V AC 时切断的小型晶体管逻辑。

    请您告诉我您的观点。

    提前感谢。

     此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您需要将 LM8364的输入端与接地端连接一个电阻器来形成分压器。 我建议不要在 Vin 和 COMP 之间连接一个电阻器、您需要内部误差放大器在正常运行下驱动 COMP。 您可以在输入和 RST 之间连接一个电阻器、以便在 UVLO 阈值中添加一些迟滞。

    对于过压电路、我建议添加一个与 R3串联的75V 齐纳二极管和68V 齐纳二极管。 这将为过压电路启用时提供离散阈值。 您还需要将一个电阻器从晶体管的基极连接到接地端。 出于与 R5相同的原因、我建议将 R7留在您的电路中。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben Lough、

    感谢您的宝贵意见。

    我们进一步继续进行测试。  在任何情况 下、COMP 引脚上的电压都不超过6.31V、OUT 保持为"0V"。

    次级输出为15.93V。  

    您能给我提供时间、让我在今天或明天随时拨打网络电话吗?  明天将是理想的时间。

    提前感谢。

    此致、

    Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您能否分享您的完整原理图以及您捕获的任何示波器波形? VREF 是否仍然为5V?

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben Lough、

    感谢您的友好支持。

    1。是的 VREF 仍然为5.02V

    请查找随附的输入原理图扫描副本、测量点会突出显示、第2页显示实际测量值。

    要求如下:

    VinMin = 62.0V
    VinMax = 140.0V
    Vout = 12.0V
    Iout = 0.25A

    请提供建议。

    提前感谢。

    此致、

    Rajesh.e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Scan.pdfe2e.ti.com/.../6813.Schematic_5F00_Scan.pdfe2e.ti.com/.../7701.PowerSupply.pdfe2e.ti.com/.../6787.PowerSupply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    感谢您提供更多信息。 您能否在输入电压为80V 时检查 FB 引脚电压? 接近0V 吗? 此外、您是否还看到输出开关运行、输入电压为80V?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ben Lough、

    感谢你能抽出时间。

    在输入电压为80V AC 时、FB 引脚上的电压为2.274。

    2.是的。。。 在 OUT 引脚上进行开关操作。 在80V 时、OUT 电压保持为"0V"
    在电压10下将电压从80V 降低到0,由于输入电压为0V AC,输出电压将增加到4.5V 并关闭。

    提前感谢。

    此致、
    Rajesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    COMP 的电压是多少? 由于 FB 引脚电压低于内部2.5V 基准、控制器可能会将占空比推至其最大值。 您在 OUT 引脚上看到的占空比是多少?

    TL431应偏置光耦合器、以便 FB 引脚上的电压在输出电压过高时增大。 R12上的电压是多少?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3000.PowerSupply.pdfHiBen Lough、

    感谢您的友好支持。

    COMP 上的电压为6.24V、FB = 2.6V

    2. R12上的电压为"0V"

    3. 我觉得问题就在 opto FOD 817附近。 我在  引脚1处测量8.6V、在引脚2处测量8.0V。  即使  在主输入电源完全关闭后、这些引脚也会发生极慢的放电。

    4.光电 FOD 817的引脚编号:4始终为"0V"。

    提前感谢。

    此致、

    Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我建议增大您的快速通道增益。 将 R15的电阻增加至~10kΩ Ω。 还可以告诉我 R14上的电压吗? 我想知道光耦合器中的正向电流。

    R12上的电压不应为0。 安装新的光耦合器可能是值得的、以确保这种行为不会因光耦合器损坏而导致。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ben Lough、

    非常感谢您的友好支持。

    1.您是否也可以向我推荐 C25的电容值? (这连接在2个不同的接地端之间)
    R14两端的电压为8.67V。
    3.用10K 电阻器替换后,R12上的电压将增加到1.66V。 请务必更换光耦合器并返回给您。

    提前感谢。

    此致、
    Rajesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben Lough、

    感谢您的友好支持。

    1.我们更换了光耦合器、观察结果如下:

    2.输出引脚保持在"0V"

    U2 (光电)-  (阳极引脚编号1) 8.63V、       (阴极引脚2) 8.0V,       (引脚3) 1.66V、(引脚 4) 5.02V

    4.comp = 4.17V、 fb = 2.5V、 CS = 0V、 RT - CT = 1.63V、 OUT = 0.48V、 VDD = 19.25V、VREF = 5.0V

    5、如果输入电压降低、输入输出电压最高可增加5V。   

    提前感谢您的支持。

    此致、

    -Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    您为 Y 电容器(C25)选择的电容器取决于您的隔离要求(需要3kV 隔离、电隔离、符合任何隔离标准等)。

    您能否向我展示140Vin 时 OUT 引脚的波形?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    您是否能够共享输入电压为140V 的 OUT 引脚的波形?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ben Lough、

    对拖延答复表示歉意。

    不幸的是... 由于短路、电路板无法正常工作。 几天内还会再来的。

    此致、
    Rajesh。