This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:LM3404

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3404, TPS92690, TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703327/tps92690-lm3404

器件型号:TPS92690
主题中讨论的其他器件:LM3404TPS92691TPS92692

尊敬的 David:

根据您对 LM3404的答复、当输入电压为12V 时、我可以使用 TPS92690来驱动7个 OSRAM SFH4726 LED (Vf=2.75V、If =1A max)、对吧? 这是成本最低的选择吗? 或者、您是否有其他符合我要求的建议?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao、

    我来看看 TPS92692和 TPS92691、TPS92690也可以。 您是否计划将其作为升压或降压升压来运行? 还是其他拓扑? TPS92692 EVM 设置为以升压或升压到电池运行(降压升压)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    我的输入电压为12V (系统中无电池)。 我想以升压模式运行它、那么您认为 TPS92692或 TPS92691比 TPS92690更好吗?
    谢谢。
    此致、
    Mao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mao、

    任何一个都将起作用。  这取决于您希望使用的功能。  它们都有一个升压 EVM。

    此致、